This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.363万:晶体容差

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616541/dp83630-crystal-tolerance

部件号:DP8.363万

嘿,  

我正在处理一个使用以太网PYH DP8.363万的项目。 数据表指定最大晶体容差为+/-50ppm,最大1年老化时间为+/-50ppm。

我想知道我可以将它们相加并使用具有+/-100ppm总容差(初始,温度和老化)的任何晶体吗?

谢谢

Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Qi,

    您回答正确。 您可以选择组合。
    在初始+温度+老化期间,总ppm不应超过+/-100ppm。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ross。