This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:启动顺序

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616755/dp83867e-start-up-sequence

部件号:DP8.3867万E

你(们)好

我对DP8.3867万E的启动顺序有疑问。

问题1.
根据数据表中的图1,描述了32 MDC时钟周期。
加电后是否需要32时钟周期?
还是只显示第一个读/写操作?

问题2.
在三种电源模式下,存在VDDA1P8必须在VDDA2P5提升后25毫秒内保持稳定,但不需要任何其他选择的电源序列。 在VDDIO和VDD1P0未通电时,是否可以应用VDDA1P8(1.8V)和VDDA2P5(2.5V)?

问题3.
我无法理解数据表中第97页所述注释的含义。
这条便条写着什么? VDDA1P8可以在VDDA2P5之前提升? 但我认为talbe 107禁止了这种情况。

问题4:
在双电源模式下没有电源顺序要求。
Q3中提到的注释不适用于双电源模式。 我的理解是否正确?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    以下是您的问题的答案:

    1.对于第一个MDIO/MDC事务(读或写),您需要32个MDC时钟周期。 开机后不需要这些时钟周期。 它们仅表示如果您想要访问MDIO/MDC,则需要32个MDC周期,以便PHY响应或接受写入。

    2.除VDDA1P8 (1.8V)和VDDA2P5 (2.5V)之间的关系外,不需要任何其他电源。

    3. VDDA1P8在VDDA2P5开始倾斜之前,不得达到其最终1.8V稳定点。 VDDA2P5斜台应引导VDDA1P8斜台。

    4.两次供应操作无需供应坡道。 这是正确的。

    此致,
    罗斯