This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4291VA:ZTC电阻器ppm对输出电流的影响

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616704/onet4291va-impact-of-ppm-of-ztc-resistor-on-output-current

部件号:ONET4291VA

您好,

ZTC电阻器的ppm温度系数如何影响VCSEL驱动器的输出电流粒度? 周围是否有任何可量化的数据? 参考设计建议使用外部ZTC电阻器。

Vishay的+/- 0.2ppm/C以及+/- 2ppm/C 30Kohm电阻器的价格非常昂贵(高容量单个电阻器~6美元)。 +/- 5ppm/C电阻器价格对于单个电阻器来说还不错,但仍然非常昂贵。

我想看看如果我选择5ppm/C电阻器,会有什么折让。 我使用这种VCSEL驱动程序的特定应用程序以相对较低的速度运行(以几百MHz为单位)。 所以我愿意为降低成本而牺牲一些不准确之处。  

谢谢!

Satish Acharya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satish,

    ZTC电阻器用于生成精确的零TC电流,该电流用作片上DAC的参考电流。  更改  此电阻 器不仅会影响 当前步长, 还会影响最大偏置和模块电流范围 。 例如,增加ZTC会导致降低参考电流,从而提高分辨率,但同时也会降低最大偏置和模块电流。 此外,在低电流下偏压驱动器晶体管(特别是调制电流)可能会影响高频性能(抖动,上升/下降时间,带宽)。

     很难量化此ZTC电阻器的ppm对性能的影响,它确实取决于您的应用的工作温度范围,以及您在上述 参数下可以承受的差异程度。 只要 ZTC电阻值在 温度范围内的额定推荐值30k欧姆的1 % 范围内,您就应该是良好的。  

    希望这会有所帮助。

    谢谢!

    SRI