This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:开机时的XI时钟计时

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616699/dp83867e-xi-clock-timing-when-powering-up

部件号:DP8.3867万E

你(们)好

我对XI时钟计时有疑问。

根据数据表的图1和图2,XI时钟是在VDD稳定之前输入的。
但是,在客户系统中启动VDD之前,无法输入XI时钟(25MHz)。
因此,我们正在考虑以下顺序。 请您检查一下是否有问题?

1.在VDD通电时,正在进行重置。 XI时钟不存在。
2. VDD稳定,然后XI时钟为输入。
3.复位已释放

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是一个正确的实施顺序。
    您可以将PWDN引脚保持在较低位置而不是复位,因为PWDN相当于断电。

    此致,
    罗斯