This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:我们有devie SN65DSI83可以将mipi更改为LVDS,我们是否有设备可以将LVDS更改为mipi?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, DS90CF386, DS90UR910-Q1, DS90UR905Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617183/sn65dsi83-we-have-the-devie-sn65dsi83-can-change-mipi-to-lvds-do-we-have-device-can-change-lvds-to-mipi

部件号:SN65DSI83
主题中讨论的其他部件: DS90CF386DS90UR910-Q1DS90UR905Q-Q1

大家好,

我们有devie SN65DSI83可以将mipi更改为LVDS,我们是否有设备可以将LVDS更改为mipi?

谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    您是否计划使用MIPI DSI或CSI?

    我们只有以下解决方案可以将LVDS转换为CSI-2。 此时,我们没有任何设备输出DSI数据。

    对于FPD LVDS至RGB数据,请使用FPD LVDS接收器,如DS90CF386。 此处 的其它FPD LVDS接收器http://www.ti.com/lsds/ti/interface/flatlink-fpd-link-lvds-for-lcd-products.page 也可能工作,具体取决于所需的位分辨率和数据速率。 遵循DS90CF386与DS90UR905Q-Q1 => DS90UR910-Q1 (请参阅DS90UR910-Q1数据表,第1页)。

     

    可能的总解决方案:DS90CF386 => DS90UR905Q-Q1 => DS90UR910-Q1

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    CSI-2正常。 mipi速度为480MHz或600MHz。 谢谢。

    巴西

    弗兰克