This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:220k Ω Rx2下拉电阻器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616624/tusb1002-220k-ohms-rx2-pull-down-resistors

部件号:TUSB1002

几天前,我找到了更新的TUSB1002数据表。 我注意到在驱动器的Rx2上增加了并联电阻器和交流耦合电容器。

执行建议的修改后,TUSB1002重新驱动程序出现了一些问题。 不知怎么的,我找到了这些问题的答案,但我无法理解为什么将这些并联电阻器添加到Rx2。

请告诉我添加这些并联电阻器对TUSB1002性能的影响吗? 我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harsh,

    增加了下拉功能,以更快地释放交流电压盖并将VCM设置为0V。

    此致