This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:Rx1P/N和Rx2P/N的区别

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616921/tusb1002-differences-on-rx1p-n-and-rx2p-n

部件号:TUSB1002

您好,

有人能告诉我为什么我们对RX1P/N的处理方式与Rx2P/N的处理方式不同? 根据新的数据表,在Rx2P/N中添加了220K电阻器和330nF电流盖,但我们在Rx1P/N上仅具有100nF电流盖 不是两个渠道都应该相似? 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harsh,

    在数据表的图18中,Rx2连接到USB连接器,此处添加了330nF电容器和220k下拉功能以提高Rx检测。
    Rx1连接至主机,您看到的100nF电容器放置在主机Tx上。

    此致