This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要USB网络摄像头设计组件建议

Guru**** 2580905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615792/usb-webcam-design-component-suggestion-required

大家好,

我想设计USB 2.0 网络摄像头。 请您向我推荐此设计所需的零件。 我在您的网站上搜索,但找不到任何特定的零部件或参考设计。 您是否有用于捕获图像的CMOS传感器? 如果这不是正确的论坛,请随时将其移至适当的论坛。

我的要求:

分辨率:2-5兆像素

视角:120度

USB 2.0 输出

最大工作电压:5V  

谢谢!

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kumar。 我已通知处理此问题的小组。 希望他们能在周末后回到您的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carlos,我没有收到来自团队的任何消息。 请与他们核对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arun,

    我们没有用于整个应用程序的设备。
    首先,您需要一个图像传感器,我们的团队没有它。
    SN65LVDS324与HD传感器一起使用。
    然后,您需要一个视频处理器,它可以通过USB接收视频并发送,我们没有这种处理器。
    我们有USB驱动器,这些设备不处理协议信息,它们只是重新传输信号。

    此致