This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:一般问题:USB C型DP的部件数量最少?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615224/tps65986-general-question-dp-over-usb-type-c-in-the-fewest-number-of-parts

部件号:TPS6.5986万

大家好。 我想在我正在设计的两个设备之间通过全功能的2.0 C型电缆实现一个连接DP和USB。 一个设备将始终是源设备,第二个设备将始终是接收器。 此链接不会以任何其他方式使用。 我正在尝试找到最简单的实施方法(最少的芯片数)。 从DFP和UFP两端可以看出,我需要一个PD控制器(TPS6.5986万)和一个SS mux (HD3SS460),这就是两个IC。 我可以告诉TPS6.5986万需要外部闪存,这是另一个IC。

因此,有两个问题:

我的实施是否有更简单的解决方案?

此PD控制器是否有默认固件可用于我的应用程序?

谢谢!
马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    产品文件夹中的Application Customization User's Guide (应用程序自定义用户指南)将帮助您开始编程和设置。 下面显示的是DFP和UFP模板,您可以将它们编程到两个TPS6.5986万上,以满足您对专用电源和接收器板的需求。 只要  不需要Thunderbolt,TPS6.5986万是最简单的PD和USB 2.0 解决方案。 如果 需要USB Thunderbolt 选项, 建议使用TPS6.5982万。  

    此致,

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jimmy,

    我已经订购了TPS6.5986万EVM进行评估。 我还下载了TPS6598x应用定制工具。 EVM提到TPS6.5986万上预装了固件。 您能告诉我这对应的固件是什么吗? 我选择了"参考设计项目",但似乎没有任何选项。

    谢谢!

     哦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    您使用的是什么版本的TPS6598X应用定制工具?  建议使用网站(版本3.05)上的最新工具,该工具可在以下产品主页上找到: www.ti.com/.../tps6598x-config

    此外,由于TPS6.5986万仅适用于TPS6.5982万,因此目前没有用于TPS6.5986万的参考设计项目过滤器。 请在设备过滤器中选中所有类别过滤器,仅选中TPS6.5986万。

    对于DFP,建议首先从模板(DFP_Standard_3_07.TPL)开始,对于UFP,则从模板(UFP_Standard_3_07.TPL)开始,如下图所示。

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:

    我正在使用TPS6598x应用定制工具版本3.7

    如果我将TPS6.5986万固件重新刷新为其他产品,例如专用于DFP的固件,如何刷新固件以恢复到EVM套件上预加载的版本? 有可能吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    要刷新TPS6.5986万EVM开箱即用随附的恢复固件,请执行以下操作:

    1. 进入设备选项卡
    2. 选择“刷新EVM固件(恢复)”
    3. 选择相应的SPI适配器
    4. 选择"tps6.5986万_evm_flash_image.bin",然后单击确定

    此致,

    Jimmy Hua