This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:引脚功能

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616735/tmds181-pin-function

部件号:TMDS181

你(们)好

是否可以将 SCL/SDA_SRC连接至5V和SCL/SDA_SNK连接至3.3V? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    SCL/SDA_SRC和SCL/SDA_SNK均兼容5V。 3.3V操作也应正常工作,但可能需要调整电阻值。 请参阅数据表中有关在此器件(和DP159)上启用DDC snoop模式以解决I2C时钟拉伸互操作性问题的说明。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JMMN

    感谢您的回复!

    我需要再次确认。 我的意思是SRC和SNK连接到不同的电压,SRC连接到5V,SNK连接到3.3V。 那么它是否也可以呢? 谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    SCL_SRC/SDA_SRC和SCL_SNK/SDA_SNK可以连接到不同的电压,因为TMDS181中有一个有源块可隔离它们;2.0 要求连接器上有5V电压。
    但是,正如JMMN提到的,您必须查看有关snoop-mode的数据表,以解决I2C时钟拉伸互操作性问题。

    此致