This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555过冲,欠压规格

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616821/pca9555-overshoot-under-shoot-spec

主题:PCA9555中讨论的其他部件

尊敬的团队:

  我们是否有PCA9555过冲/下冲规格?

我在数据表中找不到它。

客户向我们询问此规格。

例如:过冲:在2us期间VMAX+2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    我以前从未见过过过过过过冲压规格。  我们只有绝对最大规格。 他们能否提供一个示例数据表来显示此规范及其测试方式。  

    弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Francis:

    规格示例如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    我看不到图片。   您必须将图像另存为文件,然后 在 "使用丰富 格式"模式时附加它。    如果 需要 ,您也可以通过电子邮件将其发送给我。我的姓是Houde,您可以在我们的内部网站上找到我。

    Francis Houde