This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS34:关于未使用的输入引脚(2A,2B)

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616951/sn65lvds34-about-unused-input-pin-2a-2b

部件号:SN65LVDS34

大家好

 

我们只想使用SN65LVDS34D的1个端口(1A ,1B)。

然后,我们知道可以打开2A和2B引脚。

您是否对此用法有任何问题?

 


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,hidato-san,

    最好保持打开任何未使用的输入,因为这是函数表中的有效选项。

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,hidato-san,

    很抱歉,当您编辑原始帖子时,我似乎已回复。 但是,没有任何问题,不打开任何未使用的输入。

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,I.K Anyiam-san,

    感谢您的及时回复。

    此致,

    Kanemaru