This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171 TX端接原理图和控制

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171RGZEVM, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615033/tmds171-tmds171-tx-termination-schematic-and-control

部件号:TMDS171

1.如何连接150-300欧姆TX端接? 每个车道有两个上拉电阻器还是一个电阻器? 是否可以获得简化的端接电阻器连接?

2. TMDS171的TX_TERM_CTL引脚#36的定义在数据表和评估板 TMDS171RGZEVM中有所不同。 哪一项是正确的?

3.如果评估板 TMDS171RGZEVM上的跳线J14位于低引脚(短2-3)且数据速率约为0.5G,TX终端电阻器的原理图是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ofek,

    该功能是Tx端接阻抗,我正在检查我们是否可以披露它的实施方式。
    EVM用户指南错误,TX_TERM_CTL=L已保留。
    您可以使用自动TX端接或不使用TX端接来开始测试,HDMI 1.4 规范不需要端接,它添加到此设备中以提高其性能。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它有帮助,当评估板中的JP14为'DN'时,使用TX端接电阻值和连接的简化示意图将非常有帮助。
    我们仅连接1024x768 @ 60Hz的单分辨率/折射率
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ofek,

    我们不能透露Tx终端的实施方式,尽管这是差分阻抗。

    如果视频格式为1024x768,60Hz,24bpp,则数据速率为每条通道650MHz,在这种情况下,没有Tx终端,这就是所有1.4 的工作方式。
    您不必担心,这是1.4 的正常设置。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moises

    当EVAL BRD置于我们的视频源和显示屏之间时,解决了图像质量的原始问题,我们希望将IC TMDS171放入RFI卡中。

    但是,只有在评估板中的J14关闭(2-3)时,情况才是正常的;其他设置(如挥杆)不会影响质量。

    同样,当s/w尝试时,TX术语更改为150-300欧姆 会使图片正常。 其它s/w参数(如swing,emp,eq)不会改变视觉显示质量。 仅TX术语。

    请:当J14关闭或软件设置为150-300欧姆时,EVL BRD行为的变化是什么。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ofek,

    因此,您的系统仅在源(TMDS171发射器)启用终端时才工作。 150-300欧姆终端可通过TMDS171寄存器启用,或将J14设置为低可启用75-150欧姆终端(仅适用于HDMI 2.0)。 启用终端将降低单端信号的平均直流电平。 您的显示器期望的级别是什么? 您是否尝试过增加Vsadj电阻?

    此致,
    JMMN