This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:断电模式下的电流消耗

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616027/ds90uh948-q1-current-consumption-during-power-down-mode

部件号:DS90UH948-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在考虑为其系统(显示屏)应用DS90UH98-Q1。

首先,他们检查了数据表,并询问断电模式下的电流消耗。

1) IDD12Z,IDD33Z,IDDIOZ在第12页上定义。

2)表2输出状态表在第23页定义。 所有的出口都是Hi-Z.

他们指出,由于进入断电模式,电流消耗看起来更高。

因此,我想再次确认IDD12Z,IDD33Z,IDDIOZ (典型值和最大值) 是实际电流消耗

在关机模式下。

很抱歉向您询问此类问题,但希望此时获得您的建议。

此致,

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们将查看您的问题并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sakai-san,
    我将与产品工程师核实特征参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sakai-san,

    数据表限值基于重要统计样本中较差的情况过程,电压和温度(PVT)。

    限值是保护带,不会超过PVT上的最大数据表限值。

    零件之间会有差异,但不会超过数据表的最大值。

    因此,当您说"真实"时,我不能说每个部分的"真实"是什么