This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:DS90CF384A IC我将获得什么所有软件包

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616145/ds90cf384a-ds90cf384a-ic-what-all-package-i-will-get

部件号:DS90CF384A

我正在寻找用于OLED显示器的LVDS至RGB输出转换器。我获得 了DS90CF384A,但它仅在 TSSOP封装中,如果有任何其他封装可用,请告诉我,如果有任何人具有参考设计,请发送给我,这是我的邮件ID (balajialphadesign@gmail.com)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这已分配给合适的团队进行审核并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我正在等待您的重播...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Balaji,
    除数据表中所述外,没有其他软件包选项。
    您可以将EVM用作参考设计: www.ti.com/.../flink3v8bt-85