This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS361B:支持HDCP

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS361B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616379/tmds361b-hdcp-support

部件号:TMDS361B

大家好,

请允许我通过TMDS361B询问您有关HDCP的问题。

我认为TMDS361B只是一个交换机(TMDS数据线上有自适应均衡器)。 因此,该设备不会损害任何HDCP数据或通信,只需传递加密数据即可。

我的认可是否正确?

如果使用HDCP有任何限制,请告知我们。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,TMDS361B不涉及HDCP交换,所有HDP通信都是在tmds361b中进行的。
    此致