This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221:SerDes信号故障

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616893/tlk1221-serdes-signal-failures

部件号:TLK1221

TLK1221在回送模式下工作查找:输入TD0~TD9将按设计的方式传递到RD0~RD9。但是,它是两个芯片连接在一起,在接收芯片中的RD0~RD9 将在 传输端显示来自TD0~TD9的不同信号,这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xiaolin:

    您能否提供设备的配置(REFCLK,RBCMODE,SYNCEN,SYNCEN,SYNC/PASS)?

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队