This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:SN65LVDS31

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN75LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616831/sn65lvds31-sn65lvds31

部件号:SN65LVDS31
主题中讨论的其它部件: SN75LVDS31

亲爱的先生,下午好!

您是否愿意提供一些详细信息:

1)为什么产品正文中有3.3 ADP3309ARTZ-ADP3308而3308而不是ADP3309? 它们具有不同的特征:ADP3309 -超低压降电压- 120mV典型100mA,ADP3308 -超低压降电压- 80 mV典型50mA

2)为什么CRYSTAL SN75LVDS31而不是SN65LVDS31位于物品SN65LVDS31PW的主体中? 这些晶体具有不同的操作温度。 SN65LVDS31D的操作温度范围为-40至85。 SN75LVDS31D的操作温度范围为0至70。

3) LMH0387SL设备上的焊接断裂。 原因是什么?

我们非常期待您的回复。

此致,

Olesya

Sovtest

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Olesya,

    我不知道您的第一个问题中引用的部件号。 这些TI部件是什么?

    此外,已经为2)和3)提供了答案。 请参阅此处: e2e.ti.com/.../224.2159万

    此致,
    I.K.