This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT23:打开输入时,输出上会生成信号。

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616460/sn65lvelt23-signal-is-generated-on-output-when-inputs-are-opened

部件号:SN65LVELT23

您好,  

输出引脚连接到MCU的GPIO,是中断源。 输入引脚连接至外部连接器,不带任何终端电阻器,外部连接器打开。

我附上了一张图片,CH3/CH4是输入引脚(+/-),CH2是SN65LVELT23的输出引脚。

如您所见,当MCU上的输入打开且中断持续生成时,输出上会产生意外信号,因此MCU看起来像失速。

我无法找出输出引脚上出现信号的原因。 我可以检查哪一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yoonsun,

    您是否在多个商品上看到过此行为?

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,I.K.

    组装了三块板,至少两块板存在相同的问题。 我没有检查第三板,因为它不在办公室。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yoonsun,

    我以前在该设备上看到过保持输入打开的类似问题。 当我将50欧姆终结器放在未使用的输入上时,输出信号消失。 您是否可以尝试相同的方法并查看是否可以解决问题?

    此致,
    I.K.