This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:SN65HVD231丢失帧

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616075/sn65hvd231-sn65hvd231-lost-frames

部件号:SN65HVD231

我们在T-Box中使用SN65HVD231,现在我们发现一个问题是 SN65HVD231在 传输过程中丢失帧,会导致什么问题?您能帮上忙并给我一些解决方法的建议,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    出现问题时,您是否可以在示波器上测量CANH和CANL波形? 这应该能让我们更好地了解哪些方面可能会出错并导致帧丢失。 您还可以检查器件的TXD输入和RXD输出,以验证其是否按预期工作。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Robertson,因为SN65HVD231的问题发生在终端客户的汽车上,所以我们不能重新出现丢失的帧来测量CANH和CANL波形,所以我们想了解造成问题的原因是什么?形成原理图我们如何做。thx!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren,

    通常,当帧丢失时,原因是:  

    1.噪音进入总线并损坏传输信号。

    2.不正确的端接导致传输信号的反射和电压水平不正确。

    3.总线上电容过大,导致波形“滚动”,接收器错误地解释信号。

    还有其他几个原因。

    使用开口销时端接看起来正确,因此我认为这不是问题所在。 100pF电容器和ESD二极管总线上有相当多的电容,但根据我的经验,不足以导致消息解释问题。

    使用哪种电源为VCC供电?

    如果客户可以降低CANH和CANL线路上的电容量,但仍发现问题,则可以排除这种情况。 此外,CAN总线还连接到什么?  

    要真正解决此问题,波形将非常有用,因此如果有任何可能的方法获取示波器图像捕获,请执行此操作。

    此致,