This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0034万:有关TLK1.0034万的问题

Guru**** 2451830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616096/tlk10034-questions-about-tlk10034

部件号:TLK1.0034万

您好,

我正在为我们的网络应用审查TI的TLK1.0034万 4-ch 10G收发器。

还有两个问题,如下所示。

1.如果将10Gbps (SFI或10GBase-KR)传输到5Gbps光纤收发器,则需要数据包缓冲。

我不知道里面是否有这方面的记忆。

2. 10Gbps连接到5Gbps光学收发器,但我们计划在未来将10Gbps扩展到10Gbps光学收发器。

我不知道TLK1.0034万是否支持用于此目的的旁路(或直通)功能。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨铁刚,您好!

    1. TLK1.0034万内部没有用于此类应用的内存。
    2.此设备没有用于此目的的旁路功能,唯一内置的旁路功能是8b/10b编码器/解码器。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI:
    感谢您的快速回答。
    我看到了你的回答,还有其他问题。

    1.如果来自MAC的信号为10Gbps,而发送至phy的信号为5Gbps,那么剩余的5G是否会因数据包丢失而丢失?
    —这意味着我必须将信道限制为5Gbps?

    2.对于10Gbps到10Gbps光纤收发器,除了旁路功能之外,还有什么想法吗?
    我实际上不理解您的8b/10b编码器/解码器:请解释更多详细信息。

    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨铁刚,您好!

    1.是的,该信道的限制将为5Gbps。

    2.在10GBASE-KR模式下,可在高速侧禁用8b/10b块,此功能可用于1:1操作。

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的回答。

    1.我知道,通过MAC芯片中的速率限制,可以将5Gbps向下发送到光纤收发器到SFI接口(10Gbps)。

    2.是否可以禁用8b/10b块并成为旁路功能? 我对此还有其他问题。
    (1) TLK1.0034万还支持我们使用的SFI接口不是10GBase-KR?
    -在您的答案中,指定"in 10GBASE-KR",因此请请求确认。
    (2)“1:1操作”,这是否意味着四芯片组仅支持一个端口?
    或者,这是否意味着4个端口上的顶部和底部端口在4个端口上只有1:1,没有通道交换?
    在后一种情况下,没有问题,但在前一种情况下,似乎有问题。

    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,您好!

    TLK1.0034万能够与SFP+光纤模块(SFI)连接,为此,应禁用链路培训和自动协商,并且设备必须设置为10GBASE-KR模式,因为使用的PC与10GBASE-R相同

    1:1操作(在通用模式下重新计时)限制为1Gbps到5Gbps。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队