This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:关于TPD12S521的sch

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615308/tpd12s521-about-the-sch-for-tpd12s521

部件号:TPD12S521

尊敬的支持团队:

我们能否拆除CEC的上拉电路(包括二极管)以及27k,1.7K (I2C),HPD下拉10K (以下电路)?  (如图1中的红色圆圈所示) 。图2是CEC,I2C和PHD内部电路。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将答案细分至每个功能:

    1. 肖特基二极管和27kOhm电阻器用于防止反向电流流入3.3V电源,不能拆除它们以保持符合HDMI规格。

    2. DCLK和DPAT上的1.7 kOhm上拉电阻器是必需的 ,以确保DCLK和DPAT值被拉至HDMI连接器的5V逻辑电源,从而保持符合规范。

    3. HDMI信号源侧需要使用10千欧下拉电阻器。  协议要求Sync将此信号拉高,以表明已检测到连接。

    此图中所示的所有无源器都是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    非常感谢您的回答!

    客户有以下问题:

    1.如果不需要CEC认证,不需要CEC功能,是否可以移除二极管和27k电阻?

    2.如果CEC不连接二极管和27k电阻器,它们是否符合规格?

    3. 下面红色圆圈中的电路,当提供LV电源时,它们需要在)侧面的CE_REMOSTE_In(上拉,它们是否需要在CE_REMOTE_OUT(外部)上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. CEC_OUT端口通常直接连接到HDMI连接器,因此如果没有上拉电缆,则CEC将不会偏置到连接器另一端接收器的正确电压。  如果这种功能的缺乏是可以接受 的,并且不需要符合HDMI标准,则可以卸下这些组件。  我建议您不要做出这一决定,因为该解决方案不会与所有可能的HDMI接收器匹配。

    二.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我没有完成回复。

    CEC线路必须满足上述响应中表格中列出的要求。 在某些情况下,不需要CEC,因此可能会忽略连接。

    3.开关每侧都需要上拉。 它们引用不同的耗材。 输出引脚参考5V或3V电源,如图所示,输入信号参考LV电源。 必须如图所示向上拉它们才能正常工作。