This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A水平移位相关

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616816/tca9546alevel-shift-concerned

尊敬的团队:

 客户告诉我们如何设置VCC,当上流(插针14,15)为1.8V时,下游(插针4,5)为3.3 V时

我们检查了数据表SCL/SDA VIH电压为0.7xVCC。 如果我们将Vcc=3.3V设置为VIH=0.403=2.3V 3.3 (在上游1.8V拉高电压上),则在datashee 10.2 中显示我们可以设置Vcc=3.3V。

 或者在应用中,上流(引脚14,15)拉线高电压 应高于下流(引脚4,5)拉线高电压,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:
    您是否在E2E上搜索了"必须为开关和多路变速器选择Vcc "? 我们在这方面有几个很好的帖子。 简单的答案是使用I2C总线上的最低电压。 时间表中也包含此内容。
    弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:
    下面是一篇关于如何选择"Vpass"的文章,这是在具有不同I2C总线电压时可以使用的最高Vcc。

    e2e.ti.com/.../226.2337万

    Francis Houde