This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:关于1.2 的检测方法

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615945/tps2543-about-detection-method-of-dcp-bc1-2

部件号:TPS2543

您好专家。

我有一个关于如何在TPS2543中检测DCP-BC 1.2 的问题。


我的客户在DCP自动模式下使用CTL,Ilim_SEL终端。
但是,他们不知道如何检测DCP 1.2。

在数据表的第18页上,有一个有关连接的说明
1.2 的要求,但总线开关可以识别什么
是否连接了符合BC 1.2 的设备?


我的期望不是设备问题,
但我相信我的客户并不知道BC 1.2 的一般标准握手。
我想得到您的建议。

最好的,富豪
Nori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的专家:

    我的客户急于回答这个问题。
    我想大家都很忙,但如果您能获得支持,我就能得到帮助。

    最好的,富豪
    Nori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nori-san,

    通常,您可以使用D+和D-针确定所连接设备的1.2 的状态。 连接后,连接的1.2 的联网设备开始驱动D+和D-应跟随D+(在定时和电压方面),因为根据1.2 规格定义,这两个针脚都应短接在一起。

    以下是常规DCP波形的示例。  

    谢谢!

    Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Jaime-san

    感谢您的支持。

    对于检查1.2 输出波形的方法,我也认识到相同的方法。

    我将改变我的问题。

    将TPS 2543设置为DCP-auto 1.2 mode compliant时,如有必要
    连接到1.2 TPS2543时检测到的内容可识别并连接内部电路
    它是有关它是否正在切换的信息。
    我的客户想知道他们如何识别连接的设备端。

    非常感谢您的支持。
    最好的,富豪

    Nori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nori-san,

     识别TPS2543如何切换的最佳方法 是再次 查看D+/D-线路,因为它们是两个器件之间通信的主要线路。

    使用D+/D- 时,所连接的设备在连接时将以不同的方式脉冲,如上所述。

    一般情况下,对于1.2 设备,它们将通过主要检测来区分SDP/CDP/DCP,然后在必要时通过次要检测来区分CDP和DCP。 USB网站上的1.2 规格中突出显示了这一点。

    Jaime