This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LV4737A:这些是否可以将0.47uF用于外盖

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LV4737A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616083/sn75lv4737a-are-these-possible-to-use-0-47uf-for-external-caps

部件号:SN75LV4737A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN75LV4737A,有问题。

请问您有什么建议?

---

根据数据表,建议外盖>0.1uF。

这些是否可以使用0.47uF?

最大值是多少?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一

    可以使用0.47uF外盖,只要 在盖值之间保持相同的比率。 您所指的最大值是什么,如1uF,10uF,100uF? 请记住 ,充电或放电容量值较大的盖子需要较长的时间。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    感谢您的回复。

    客户希望了解设计的具体价值。
    请告知您,最大值小于10uF。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一

    我从未在应用程序中看到过10uF,但我看不出 为什么它 不起作用。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    感谢您的回复。

    我了解到,使用该上限的时间实际上小于10uF,大于10uF也没有问题。

    我将与客户分享此信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新知

    我很高兴我提供了帮助。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,