This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:TI XIO2001 PCIe至PCI芯片错误消息显示在Windows事件日志中

Guru**** 2786205 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616147/xio2001-ti-xio2001-pcie-to-pci-chip-error-message-shown-in-windows-event-log

部件号:XIO2001

大家好

当我们在Win10/Win8中"扫描硬件更改"时,我们面临一个问题   Device Manager (设备管理器)(下图1),我们将在系统事件日志中看到一条错误消息(有关详细信息,请参见图2)。
该日志显示与XIO2001相关的"已更正的硬件错误"。
我个人认为,当我们看到此消息时,应该已经修复此错误,因为它是已更正的错误。
但是,我们需要与您确认"您是否听说过类似的问题?" 您是否有任何想法,了解这条消息的可能原因? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这可能是硬件问题,您能否分享您的原理图?
    您是否能够测量Perst#,GRST#,PCIe_REFCLK信号?
    您是否可以尝试将驱动程序更新为"PCI至PCI桥接器",它应包含在操作系统中。
    您可以在其他平台上试用吗?
    在不同的操作系统中是否会发生这种情况? 喜欢windows 7?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在"详细信息"选项卡中显示信息。

    XiO是报告错误的设备;原因可能是PCI bis上的其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../XIO2001-Warning-Message.zipHi团队

    我还附上了原始警告消息文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    <Data Name="CorrectableErrorStatus">0x2000</Data>

    位13 = ANFES:"咨询非致命错误状态。 当报告Advisor非致命错误时,就会断言此位。"

    4.5 规范的6.2 .3.2 .4.1 -6.2 .3.2 .中列出了导致ANFES的可能原因。 在这种情况下,这可能是不支持的请求完成,因为主机尝试访问不存在的设备。

    扫描新设备时这是正常现象。 可以忽略此消息。