This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:REFCLK0P/N,REFCLK1P/N,CLKOUTAP/N

Guru**** 2582295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616544/tlk10031-refclk0p-n-refclk1p-n-clkoutap-n

部件号:TLK1.0031万
主题中讨论的其他部件: TLK1.0232万

您好,

我的客户对TLK1.0031万有一些疑问。

[Q1]

请告诉我CLKOUTAP/N的使用

这是否假定使用触发器来捕获序列化数据?

[Q2]

他们希望将其用作光纤以太网phy链路。

在这种情况下,REFCLK0P/N和REFCLK1P/N是否必须在CLKOUTAP/N中同步?

我认为答案是否定的

它们被D/S中的图10-5 (通道A的外部时钟抖动消除器连接示例)所混淆

我认为这只是一个选择。

我的理解是否正确?

[第三季度]

请告诉我未使用的REFCLK1P/N的终止方法

在D/S中将其描述为以下内容。

此输入信号必须是交流耦合的。  如果未使用,则应通过共享的100 Ω 电阻器将REFCLK1P/N向下拉至GND。

在A或B之后,这是什么意思?

[第四季度]

您是否有IBIS-AMI模型?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi,您好!

    回答1. CLKOUT可用于为需要时钟的IC提供时钟,但没有时钟可用。 此时钟输出也可用于实现同步系统操作,此功能非常重要。

    回答2: 您的评估是正确的,图"通道A的外部时钟抖动消除器连接示例"只是一个示例,正如我提到的,CLKOUT信号用于为外部IC提供时钟。

    解答3. 连接未使用的REFCLK信号的正确方法是选项A,通过共享电阻器将REFCLKP/N连接到GND。

    回答4。 您能否向我发送一封电子邮件,以便向您发送模型?

    omar.moran@ti.com

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Omar,

    感谢您的快速响应。
    好的,我理解你的所有评论。

    我会给您发送一封电子邮件

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi,您好!

    我在向您发送电子邮件时遇到了问题

    随附您将找到TLK1.0232万 (双通道版本)的IBIS-AMI模型,基本上TLK1.0031万在双通道版本中被利用,因此您只能使用此模型的通道A, 原因是TLK1.0031万是新设备,目前还没有“直接”型号。 请让我与团队确认我们何时可以获得TLK1.0031万型号。 我希望这能有所帮助。

     e2e.ti.com/.../TLK1.0232万_5F00_AMI_5F00_v1p3.zip

    密码:“TLK1.0232万”

    谢谢!

    Luis Omar Moran

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Omar,

    感谢您为我提供模型,很抱歉我们的电子邮件问题。
    我将与我的客户分享。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga