This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1EVMTDA:可以下载DS90UB964-Q1EVMTDA的CAD文件吗?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1EVMTDA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615691/ds90ub964-q1evmtda-can-you-download-the-cad-file-of-ds90ub964-q1evmtda

部件号:DS90UB964-Q1EVMTDA

它可能关注的人,

我写这封信是想问您一个关于DS90UB964-Q1EVMTDA的问题。

您是否可以下载DS90UB964-Q1EVMTDA的CAD文件?

我希望能尽快得到答复。

真诚,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的问题,并已将其分配给我们进行审核和回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    随附的是DS90UB964-Q1EVMTDA的Altium设计。

    此致,

    达沃尔

    e2e.ti.com/.../SV60.1176万B.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的: 达沃尔桑

    感谢您回答我的问题。

    我将尝试打开我拥有的CAD软件。

    真诚,

    S.Nakano