This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:模式和放大器;IDX引脚阈值

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616488/ds90ub913q-q1-mode-idx-pin-thresholds

部件号:DS90UB913Q-Q1

513Q允许模式和IDX引脚的电压范围是多少?  换言之,对于模式和IDX的每个设置,与每个设置对应的电压范围是多少。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我们建议使用建议的电阻值(1 % 容差),并将上拉电阻连接到VDD 1.8V。

    您不应施加外部电压,因为这不会与用于核心电源电压的VDD 1.8V进行跟踪。