This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3223E:RS232

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E, TRSF3223E, TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616221/trsf3223e-rs232

部件号:TRSF3223E
主题中讨论的其他部件:TRS3122E,, TRS3232E

正在寻找双TRX/TX RS232 ,5V,可能采用小封装的产品

我只找到 TRSF3223EIRGW。

1.任何其他小包装(非TSSOP)

如果没有,我们是否有 此设备/包的第二个来源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    TRS3122E器件是采用QFN封装的2 TX / 2 RX收发器,略小于TRSF3223E。 您是否感兴趣,或者您是否需要其他东西?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max
    看起来不错,但需要第二个来源。你知道吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli,

    否,TRS3122E没有P2P第二源。 遗憾的是,我不知道有一个特别小的解决方案,有第二个来源可用,而不是TSSOP软件包。 您不想要TSSOP的原因是什么? 如果没有问题,则TRS3232E可能是一个不错的选择。

    最大