This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单POE (15W)解决方案

Guru**** 2578625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615299/single-poe-15w-solution

主题:TPS2.3861万中讨论的其它部件

你(们)好

我需要设计一个可以通过以太网为任何PD供电的PSE控制器。  PSE可提供高达15W的信号源。

1.温度:-工业用

2.所需端口:-仅一个端口

3.每个端口的电源:-仅15 W

4.建议使用某些IC,它们可以在PSE中使用,并且只需要一个端口。

5.任何参考电路和评估板信息,请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kunal,

    对于您的应用,我建议您使用TPS2.3861万 PSE。 此PSE可提供高达30W的电源。 但是,如果您希望PSE仅限于15W,则可以在软件中禁用两个事件分类。 这样做意味着4级PD只能接收15W。 为了只使用一个端口,请参阅TPS2.3861万数据表的8.2 2部分,了解如何连接未使用的端口。

    我在下面附加了TPS2.3861万 EVM的链接。 此EVM的原理图可在TPS2.3861万 EVM用户指南中找到。

    TPS2.3861万 EVM: www.ti.com/.../tps2.3861万evm-612
    TPS2.3861万 EVM用户指南: www.ti.com/.../sluuay8d.pdf

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢!
    Jake Smith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,杰克

    谢谢,我们放弃了POE的想法。 我们需要1个POE +,而不是1个POE。 请推荐一些IC,参考设计和任何评估板。 请建议是否可以使用相同的IC。

    谢谢
    Kunal Barot
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Kunal,

    如果您的要求是POE+(30W),您仍可以使用TPS2.3861万。 在这种情况下,您不需要MCU或任何软件,因为您可以在自动模式下使用设备。

    谢谢!

    Jake Smith