This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:SN65HVD62

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616362/sn65hvd62-sn65hvd62

部件号:SN65HVD62

您好;

  SN65HVD62的数据表描述  了SN65HVD62 在 逻辑(基带)和 适合长同轴介质的频率之间调制和解调信号。 但 SN65HVD62的同轴线支持多长时间?  

 此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    它只取决于在2.176 MHz的AISG载波频率下电缆的损耗。 HVD62发射器输出振幅可以从0 dBm调整到+6 dBm,接收器输入能够检测到小到-15 dBm的输入信号(标称规格)。 这些振幅之间的差异意味着电缆中可以承受的损耗量。

    此致,
    最大