This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:未读

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615703/p82b715-not-reading

部件号:P82B715
主题中讨论的其他部件:ISO1540

尊敬的各位

在我的项目中,我使用微控制器读取具有相同地址的4个I2C温度传感器

所以 我有一个ISO1540来隔离总线,还有一个PCA9546 (4通道开关)。

三个传感器通过0.5米电缆连接,第四个传感器通过7米电缆连接。

由于电缆长度,第四个传感器不工作,所以我决定使用两个P82B715来扩展总线。

但仍然无法读取数据。

随附的示意图以及PCA9546输出和传感器输入的信号。

有什么建议?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harris:

    感谢您清楚地总结您的问题。 我看不到任何原理图问题,只要看一下波形,您在温度传感器输入处得到的似乎基本上与您在电缆(PCA9546输出处)上发送的内容相匹配。 您是否根本看不到传感器的响应? 或者,您是否收到了回复,但在主端未正确收到? 对于使用的传感器和I2C主控制器,VIH和VIL要求是什么? (我特别询问有关VIL的要求,因为传感器输入处的低电平似乎有点高-可能是500 mV左右。 这可以通过增加所用的上拉电阻来改进。)

    我假设通过短电缆连接的其他三个传感器正在进行通信-是否正确? 我注意到,您的示意图没有显示这些连接上的上拉电阻-是否包含在其他位置? (PCA9546两侧应具有上拉电阻,以便正常工作。)

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max

    感谢您的快速回复

    关于长电缆的传感器,我没有得到任何回复。

    其他传感器工作正常(它们确实有2k2上拉电阻器,我只是没有将它们放在示意图上-我想使用P82B715聚焦电路)

    VIH和VIL,对于主设备为VIL<VIH, 2.1 VIH>VIL, 2.6 我找不到这些传感器的规格。 我将传感器侧面的上拉电阻从2k2更改为10k和20k,但没有任何变化。

    是否还应增加LX,Ly的上拉电阻器的值?

    我还使用分拣和长电缆测量了发送至传感器的信号,唯一的区别是:

    Vmin (负峰值):分类电缆->-100mV,长电缆->-1.72V。

    跌落时间:短电缆-> 55ns,长电缆-> 80ns

    上升时间:短电缆-> 800ns,长电缆-> 590ns

    此致,Harris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harris:

    由于P82B715的输出看起来不错,我不确定您是否能从修改LX/Ly线上的上拉电阻中获得很大的好处。 但是,当您增大上拉时,您是否至少看到了较低的"低"电压? 我想确保您得到的值足够低(例如< 400 mV),不会对大多数从属设备构成问题。

    请您检查示波器上的SCL (时钟)和SDA (数据)行吗? 可能是较长的电缆在这些线路之间造成了一些歪斜,从而使传感器无法正确注册I2C命令。

    比较长电缆盒与(工作中)短电缆盒的传感器输入可能会有所帮助,以了解两者的不同之处。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max

    我确实得到了传感器的响应。 我所做的是用屏蔽电缆替换7 m 电缆。

    我仍然不知道为什么以前的那个不能工作,因为数据和时钟的信号几乎相同(与短电缆相比),而且VIL也低于400mV。

    我会再作一些测试,以找出原因。

    非常感谢您的支持

    此致,Harris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 另一个要检查的问题是接地。 由于I2C使用单端(接地基准)信令,主侧和从侧的接地应接近相同的电位,以便通信正常工作。 如果您没有将接地线连接到传感器,您应该尝试这样做。

    最大