This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616044/sn75dp130-sn75dp130

部件号:SN75DP130

尊敬的先生:

客户平台具有特殊的MUX架构,用于DDC& AUX,将不使用DP130提供的内部MUX。

客户希望确保DP130仍然运行良好,并在断开引脚27,28,29,30,33,34时提供正常功能,以继续传输TMDS信号(用于HDMI)或主链路信号(用于DP)!

简而言之,由于采用了特殊的体系结构,客户平台已经有了DDC/AUX MUX!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    引脚33,引脚34,引脚30和引脚29可以断开连接,但AUX_SNKp (引脚28)和AUX_SNK (引脚27)需要连接到AUX线路进行侦听。 请查看数据表中的图23以供参考。

    此致,

    Leroy Song