This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:DS25BR110能否驱动50欧姆负载?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616436/ds25br110-is-the-ds25br110-able-to-drive-50ohm-load

部件号:DS25BR110

尊敬的各位:
我想使用DS25BR110 LVDS缓冲器和额外的(外部) 100ohm
端接类似的多点应用(仅一个LVDS驱动器和5x LVDS -
接收器)。  缓冲器现在具有50ohm负载!。 我的问题:是
DS25BR110能够驱动此负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frederik,

    DS25BR110可以驱动50欧姆负载。  输出VOD将减少。

    增加5个LVDS接收器将与DS25BR110的快速输出边缘速率交互。  当信号通过信道传播时,交互可能会增加信号的抖动。

    此致,