This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设备支持10 m~25 m 数据传输...

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616341/devices-support-10m-25m-data-transmission

德拉斯,

是否有远距离传输的建议?

如下设计所示,信号源为TTL。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用RS-485进行此类通信。 您可以找到接收TTL输入,转换为RS-485传输线路,然后在远端转换回TTL输出的收发器。不幸的是,我的团队不直接支持RS-485设备,因此我必须向另一位应用专家寻求帮助。