This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012DRYR布局

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616355/tpd4s012dryr-layout

您好,

我正在使用TPD4S012DRYR设计USB ESD保护。 数据表建议6引脚干式封装的布局如下所示:

但是,如果不创建桩模块,这似乎很难进行布局,因为USB连接器引脚输出为:

1. VBUS

2.d-

3,D+

4.同上

5.接地

我需要在印刷电路板上切换带通孔通孔的层,以确保轨道顺畅,笔直地流动,而不会产生短节。

我的问题是:我能否将USB连接器上的D-引脚连接到TPD4S012DRYR上的D+引脚,因为我认为它们在内部都具有完全相同的二极管结构?

请帮助!

谢谢!

Ganesan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加内山
    是的,如果需要,您可以切换它们,以便更轻松地进行路由。
    此致,
    Cameron