This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:ds90ub948热保护

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616326/ds90ub948-q1-ds90ub948-thermal-protection

部件号:DS90UB948-Q1

您好,Sirs:

现在我们测试了室上温度为90°C的情况,发现948未通过测试。

 我们可以从数据表中看到该芯片的最高工作温度为105摄氏度,交叉点为150摄氏度。

是否有典型值和最小接点温度规格?

温度超过105摄氏度是否会导致948永久性损坏?  是否有热保护功能?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry,

    如您所述, UB948允许的最高工作空气温度和结温为105C和150C。 要了解这两种规格,请参阅TI的应用。有关散热指标的注释(http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    环境空气温度—多个来源列出了用于确定环境空气的不同位置
    温度。 NEBS将进入系统箱的空气温度指定为环境温度。 AEC
    将设备下方的空气温度指定为环境温度。 JEDEC指定气流
    印刷电路板之前的温度。 有时环境空气温度高于
    了解环境。 每个测量位置产生不同的结果
    环境空气温度的温度。 在任何情况下,都必须了解
    影响设备可靠性和功能的关键因素是结温,而不是环境温度
    温度。 由于结温和环境温度相互关联,
    在进行任何系统级分析之前,阐明环境温度假设至关重要
    已采取。
    结点温度—封装内硅芯片的最热温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅TI的应用。有关 热量参数定义的热量指标(www.ti.com/.../spra953c.pdf)注释。
    在这种情况下,如果箱室温升至90C,并且UB948的箱温不是太高,则应该没有任何问题。因此,如果UB948损坏,您应该检查UB948热设计? UB948的外壳温度是否过高(由于附近的热源? 屏蔽?...)谢谢。

    此致,
    Steven