This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0421:输出信号失真

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0421, DS92LV0422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616059/ds92lv0421-signal-distortion-on-the-output

部件号:DS92LV0421
主题中讨论的其他部件: DS92LV0422

尊敬的先生/女士:

我正在使用DS92LV0421作为从LVDS输入信号到CML输出信号的串行器。 以下是我的测量设置:

这是我的输入波形,看着好!

但我的输出波形看起来有点奇怪。

关于上述意见,我们谨请你帮助澄清下述疑问。  

  1. 我们的探测点和方法是否正确?
  2. 为什么串行器输出的CML信号为不同位“1”提供不同的峰值到峰值?
  3. 如果可以接受不同的峰值到峰值,如何量化?
  4. 如果不能接受不同的峰值到峰值,那么在硬件或软件方面,有什么方法可以纠正它?
  5. 您是否有任何建议,如何提高我的CML输出?

 

仅提供一些与我们的系统相关的信息,这些信息可能对您有用。

 

    • 时钟频率               =12             MHz
    • 每个LVDS通道的比特率=             12x7=84Mbps                    
    • CML输出的比特率 =             12x7x4  =             336Mbps

此致,
公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KPK:

    为了帮助调试串行器输出,我有几个问题要问。
    -您使用的电缆长度是多少?
    -您使用的是什么VODSEL设置?
    -接收器是否在电缆末端端接? 您使用的接收器是什么?
    -您是否遵循了数据表中指定的布局指南和推荐组件?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    1.让我向您展示如何在串行器输出处测量输出。 我们使用的电缆是43 m 长度的VAT6A电缆。  

    2.  VODSEL引脚(引脚20)连接至3.3V。

       DE_Emph引脚(引脚19)通过4.99k电阻连接至GND

    3.接收器/解串器IC 侧使用DS92LV0422,接收器的输入与数据表中推荐的100nF电容器交流耦合。

    4.布局准则严格遵循数据表中指定的长度匹配和组件。

     

    此致,
    公里