This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:关于TI bq2.5895万设计问题

Guru**** 2581725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614739/bq25895-about-ti-bq25895-design-question

部件号:BQ2.5895万
主题中讨论的其他部件:PMP1.1536万

大家好,

我对PMP1.1536万有疑问。

1.什么是自动连接/断开检测?

2.查看示意图。 WAKE_A & EN_OUT & IO_A之间有什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    抱歉,您会详细说明吗? 我不熟悉您随附的示意图部分,我们在此论坛中支持BQ2.5895万,您的问题是否与此设备相关?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,John

    我们建议您阅读我们的应用说明:Power Banks的端口检测。 它清楚地解释了控制模式。

    此应用说明的链接是 www.ti.com/.../slva770.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    您能否帮助提供PMP1.1536万源代码供我们参考? 谢谢。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议您与当地的TI办事处联系以提交此请求。 他们可以向您提供代码。 谢谢!