This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:Ubuntu中的配置USB集线器端口问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614875/tusb2077a-config-usb-hub-port-issue-in-ubuntu

部件号:TUSB2077A

您好,

    客户无法在Ubuntu中配置USB集线器端口。 他们只能配置TUSB2077APTR。

Ubuntu版本为16.04。    客户通过PCIe卡连接USB集线器端口,但他们现在没有PCIe卡。没有设备连接到TUSB2077APTR
下面是一个问题。  

我们测量Portdis和Hubcfg的LED电压。

Portdis:1.72V
Hubcfg:1.69V
电压异常。是否有任何评论? 谢谢你。  

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:
    请告诉我我的理解是否正确。 您的USB主机无法枚举连接到TUSB2077A端口的任何下行设备。 对吗?
    请提供示意图,我们将对其进行审核,以确认设备配置正确。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

          现在没有连接到TUSB2077A的downsream设备。 但我们无法确认Portdis和 Hubcfg电压是否正确。 谢谢你。  

    Portdis:1.72V
    Hubcfg:1.69V

            

    巴西

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    未使用和已使用 的下游端口的DP和DM信号应与15K电阻器接地。