This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:使用集线器的内部频率

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615743/tusb4041i-on-the-internal-frequency-of-hub

部件号:TUSB4041I

您好,Expert,

我有一个关于TUSB4041I的问题。

我的客户使用此产品,输入24 MHz已连接。

在这种情况下,集线器的内部频率是多少?

最好的,富豪

Nori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    2.0 以480Mbps的速率运行,因此您可以预期内部频率为240MHz。

    您能否详细说明他们为什么需要这些信息?
    此致