This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:I2C处于电池耗尽模式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615926/hd3ss3220-i2c-in-dead-battery-mode

部件号:HD3SS3220

大家好,

我需要你的帮助。

当我使用    HD3SS3220的«未连接»模式或«活动»模式(5V接通,3V3接通)时,I2C正常。

当我使用  HD3SS3220的«电池没电»模式(5V关闭,3V3打开)时,I2C被禁用,还可以,但HD3SS3220强制I2C总线达到1V。

在这种情况下,不可能与其他外围设备(如相同总线I2C上的RTC)进行通信。

请参阅随附的示意图。

这是否正常? 您的设计中是否有相同的问题?

你怎么看?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sebastien,

    很抱歉回复延迟。 请确保以下几点:

    引脚8上的100nF和1uF电容器阵列(VCC33)
    TX1P/N上的100nF交流电盖
    TX2P/N上的100nF交流电盖
    ID:是开路漏极输出,必须安装上拉电阻(即200千欧)才能使设备正常工作。 当端口是源(DFP)或充当源(DFP)时,CC引脚检测到设备连接时断言过低。


    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队