This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:调制解调器控制

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616138/tl16c752d-modem-control

部件号:TL16C752D

你(们)好

如果不使用调制解调器控件,应如何设置*CD,*DSR,*DTR,*RI?  

如果我们不使用,是否可以让这些针脚保持打开状态?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好K. Hamamoto

    是的,您可以。 您还可以让输入(高电平中的CD,DSR和RI)处于非活动状态,并让输出(DTR)打开。

    此致
    弗朗西斯科