This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544:SLP_S0可以始终设置为高,如果正常,当SLP_S0高时TUSB544的功耗?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615261/tusb544-tusb544-the-slp_s0-can-be-always-setted-to-be-high-if-ok-the-consumption-of-tusb544-when-slp_s0-is-high

部件号:TUSB544
在“线程: TUSB1002”中讨论的其他部件

您好,

    我们要始终将SLP_S0设置为高值,是否可以?

    如果正常,那么TUSB544在连接和断开时的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    选项很好,实际上是最常见的设置。 断开连接时的功耗低至0.65mW (端口控制器必须将CTL0和CTL1设置为低),连接期间的最大功耗为578mW。 如果您想了解所有功耗数字,请参阅数据表部分6.5。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

        非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    还有两个问题需要您的帮助:
    1.什么频率可被视为EQ? 5GHz或其它频率? 我们无法在规格中找到
    2.我们需要详细的指南来设置VID和VOD,就像我们在TUSB1002规范中可以找到的那样:

    TUSB1002可补偿上游(D至C)和下游(A至B)的信道丢失。
    这是通过将CH1_EQ[2:1]和CH2_EQ[2:1]针脚配置为与匹配的均衡设置来实现的
    可能靠近通道插入损耗。 在此特定示例中,CH1_EQ[2:1]用于路径A到路径B,即
    3.1 002主机和TUSB1002之间的通道以及CH2_EQ[2:1]是通道C到D的通道
    TUSB1002与3.1 插座之间的连接。
    TUSB1002支持由CFG[2:1]引脚选择的5级直流增益。 通常是直流增益
    应设置为0 dB,但可能需要调整以纠正以下任一情况:
    1.输入VID过高导致VOD大于USB 3.1 定义的摆动。 对于本例,为负DC
    应使用增益。
    2.输入VID太低导致VOD小于USB 3.1 定义的摆动。 在这种情况下,为正直流增益
    应使用。
    3.通道中的低频中断导致信号的直流元件夹住垂直眼睛
    掩码。 在这种情况下,应使用正直流增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       TUSB544的工作方式如下:上行均衡指示将应用于上行信道上接收器的均衡器,下行均衡指示将应用于下行接收器的均衡器。 同时,引脚CFG0和CFG1配置了DC增益(上游和下游),您可以在数据表的表8中看到如何将CFG引脚配置为所需的DC增益。 必须以这种方式配置设备,因为正如您所看到的,所有4个差分对都是双向的,因此可以轻松配置增益,而无需担心信道方向。 (您可以遵循以下规则:配置上游和下游的均衡器,因为所有差分对都是输入,并对直流增益执行相同操作,将所有差分对视为输出。 无论信道方向如何,这都将带来足够的配置)。

    此致,

    迭戈。