This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CR:将DP8.3867万CR (1GbE)连接至TLK10xL (10/100)

Guru**** 2760705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615853/dp83867cr-connecting-dp83867cr-1gbe-to-tlk10xl-10-100

部件号:DP8.3867万CR

我可以连接您的1GbE部件(例如 DP8.3867万CR)直接连接至您的10/100部件(例如 TLK10xL)是否通过RJ45连接器和相关的CAT5电缆?  我需要知道它们是否可以连接在一起,以便完全兼容。  我知道一些10/100部件可以与1GbE部件兼容,然后XCV协商允许的速率,但我不确定所有10/100部件在直接连接到1GbE时是否都能这样工作。  TLK10xL的2个差分对如何连接到DP部件的4个差分对?  如果它们可以通过磁性,RJ45和相关电缆直接连接,DP部件是否仅检测到TLK部件仅通过四条差分双向线路中的两条进行不同通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DP8.3867万支持1000/100/10数据速率,并应能与10/100M设备( TLK10x)通信。 它还支持以下两个功能,以处理通过MDI-X和镜像模式提及的差分对差异。  

    此致,

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GEET,

    谢谢!

    彼得·威德