This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:IILC与IEXT-O

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615608/tca9802-iilc-vs-iext-o

部件号:TCA9802

您好,支持者,

IEXT-O和IILC之间有何区别? 根据我的理解,输入泄漏不能超过IEXT-O最大值,否则TCA980x可以将此过大电流解释为传输低电流的外部设备。 另一方面,IILC是外部设备必须从TCA980x吸入的最小电流量。 以TCA9802为例,外部设备至少下沉800uA,这样低电流将从B侧传输到A侧。 因此,低于800uA的电流下沉量将不被接受。有效的低电流,对吗? 那么为什么我必须关注IEXT-O的要求呢?

此致,

S.P. LIN

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.P.Lin,您好!

    它用于处理可能存在漏电流或一周上拉或下拉的节点。  我们简单地说,如果 从引脚进入我们的电流小于200uA,则只要您的最小值为800uA,就不会干扰设备逻辑识别。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    对于TCA980x,IEXT-O泄漏电流200uA和汇电流200uA之间的区别是什么?

    根据我的理解,这两种情况都表明有一个外部设备吸入200uA。 但是,其数据表显示,超过IEXT-O 200uA的值将使TCA980x识别低发射率的设备。

    因此,我不明白哪个值是检测设备低电流的最小电流阈值。 你能给我更详细的说明吗?

    我们非常感谢您的帮助。

    此致,

    S.P. LIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.P. 林

    请参阅第14页上的数据表部分9.4。1.2 :输入和输出漏电流(IEXT-I/IEXT-O)。

    本节提供了不同之处的直观示例。

    此处的想法是,您不应在任何B侧端口上放置外部上拉电阻器,因为TCA980x具有自己的内部电流源,并使用此电流源检测控制总线的是哪一侧。 这就是我们实现低VOL以支持1.65V的方式。

    您对IEXT-O的理解正确。 超过200 uA (此值将因您使用的变体而异)将使设备认为某物的发射信号较低。 但是,有两种规格可以说明这一点。 IEXT-O和IILC。

    这些规格非常相似,但不同。

    IILC和IEXT-O都是B侧电流输出量的测量值,这将使TCA980x认为设备正在发射低电流。 IEXT-O是允许的最大外部泄漏,可安全地确保您不会在不打算传输低电平时意外传输(请参阅我告诉您在此POST开始时查看的部分,有一个图形显示了此信息)。 IILC是I2C设备为确保成功传输低电流而应接收的最小电流。

    我知道这些规格可能有点混乱,但简单地总结一下: 如果连接到总线的I2C设备能够将3 mA电流源下拉至0.4V或更低电压(3 mA时为0.4 V或更低的VOL),则TCA980x将成功传输低电流。