This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA1040A-Q1:从待机模式更改为正常模式时的行为

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615985/sn65hvda1040a-q1-the-behavior-at-the-change-from-standby-mode-to-normal-mode

部件号:SN65HVDA1040A-Q1

我想确认待机和正常模式的行为。

客户已检查待机模式的工作情况。

当操作从待机模式更改为正常模式时,RXD输出为“低”,

我附上了这张照片。

此操作是否正确?

如果此操作存在问题,则此操作的原因是什么?

此致,

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yamauchi-san,

    这不是我在待机模式下所期望的行为。 您能否向我们展示此设计的原理图,以便我们更好地了解设备的连接方式? 此外,它看起来有一些与此低脉冲重合的噪音(它显示在示波器上的多条信号线上)。 电源(VCC)或接地是否也有噪音? 如果是这样,设备可能会在短时间内进入欠压锁定状态;最好检查示波器上的VCC并进行确认。

    最大