This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:TI哪个SerDes接收器符合AWR1642发射器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616176/ds90ub927q-q1-ti-which-serdes-receiver-is-compliant-to-awr1642-transmitter

部件号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他部件:AWR1642

德拉斯,

我们的客户端 功能块 LVDS至FPD链路

但 我们的客户有一个问题:

如果 AWR1642 LVDS_TX至串行器 DS90UB927 ,但解串器更改 DS90UB914A-Q1 是否可以正常工作? 并行数据输出

 和TI哪一个SerDes接收器符合 AWR1642 发射器?  (SN65LVDS94DS90CR288A 或其他...)

谢谢!

此致,

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法律,
    要获得并行输出,可以使用DS90UB926。
    关于AWR1642和UB927之间的互操作,请检查AWR1642输出是否符合UB927开放式LDI输入标准? 您可以参考UB927 LVDS输入规范。

    此致,
    Steven