This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642 LVDS至FPD链路III功能块

Guru**** 2624905 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, DS90UB914A-Q1, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616141/awr1642boost-awr1642-lvds-to-fpd-link-iii-function-block

部件号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他部件:AWR1642DS90UB914A-Q1DS90CR288A

德拉斯,

我们的客户端 功能块 LVDS至FPD链路

但 我们的客户有一个问题:

如果AWR1642 LVDS_TX至串行器 DS90UB927 ,但解串器更改 DS90UB914A-Q1是否可以正常工作? 并行数据输出

或者AWR1642 LVDS_TX至DS90CR288A并行数据输出是否可以正常工作?  

谢谢!

此致,

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lawrence,
    关于序列化器和反序列化器部件号的兼容性,我建议在上发布该查询
    高速度界面论坛-“e2e.ti.com/.../138"


    此致,
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Vivek:

    明白了,谢谢。

    此致,

    劳伦斯。